结果:找到"晶体振荡器 YXC扬兴科技",相关内容1000条
- 如何定制差分晶振应用电路方案
- 其实,关于定制定制差分晶振应用电路方案,首先要根据企业的需求进行定制,因为不同的企业可能对于定制差分晶振应用电路定制需求是不同的,在这些方面应该准确的了解自己的需求,然后在进行定制的。下面给大家分享一些如何定制差分晶振应用电路方案吧!定制差分晶振应用电路方案一:方案的运作费用其实,选择不同的公司定制差分晶振应用方案的费用的是不同的,一般在执行差分晶振应用电路方案的时候是需要一定的运作费用,比如人员的安排,研发的难以程度,公司的安排等等这些都是需要注意,尤其是定制差分晶振应用电路方案的需要根据企业的需求进行确定,因为只有这样的开发才合适。当然,有能力的企业可以直接通过差分晶振应用电路公司进行这...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振,有源晶振,石英晶体振荡器,YXC扬兴科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-10-24 18:04:00
- 提高支付体验:YXC有源晶振YSO110TR高精度刷卡器
- 在电子行业中,刷卡器等各种应用设备要求高精度、快速启动以及可靠性强的晶振元件。为满足刷卡器特性,宽电压有源晶振YSO110TR系列,优异特性使得它成为行业中备受信赖的解决方案。有源晶振在刷卡器中的重要性以及YSO110TR的产品信息。有源晶振在刷卡器的重要性:刷卡器作为现代支付与身份验证的重要工具,对时序控制和数据传输的准确性要求极高。而有源晶振作为时钟源,有稳定的时钟信号,对刷卡器的正常运行起到关键作用。它能保证刷卡器内部各个模块的同步与协调,使得数据传输准确无误,并快速的启动时间和高可靠性。YSO110TR系列宽电压有源晶振是YXC扬兴科技专为刷卡器等应用设备设计的解决方案。该晶振系列具...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,石英晶体振荡器,YXC扬兴科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-10-23 17:41:00
- YXC晶振为音频调节器服务提供解决方案
- 随着智能技术的不断发展,音频设备正朝着智能化方向迅速发展。音频调节器作为其中的一部分,发展优化了一系列先进的功能,音频调节器拥有对白增强、声场扩展、环境音效、声像位置调整、动态范围控制等功能,能够针对不同的播放设备和不同的音源类型进行个性化的音频性能优化,可以显著提升用户的音频体验。本文将介绍音频调节器的时钟设计方案,该方案搭配的有源晶振系列YSO110TR-12.288MHz,是市面上最具性价比的设计方案之一。【方案优势】1.体积小、功耗低、高效能、整合Wi-Fi功能的系列产品;2.先进的数字信号处理技术和声学原理;3.能有效的改善音乐或电影中声音沉闷浑浊、声场太窄或太宽的问题。【方案框图...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,石英晶体振荡器,YXC扬兴科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-10-19 17:19:00
- 差分晶振是什么呢
- 其实差分晶振是一种差分信号,是用一个数值来标指,尤其是两个物理量之间的差异都有比较大的差异性。其实对于差分传输在两条线路上传输信号。两个信号具有相同的幅度和相反的相位。在两条线路上传输的信号是差分信号。差分传输号在两条线路上传输。这两个号幅度相同,相位相反。两条线上传输的号分别是差分和号。号接收端子,比较两个电压的差值,判断送端子的逻辑状态。驱动器从送发出大小相同方向相反的两个信号,收的末端会有一个减法器。连接到收端子的号端子比较这两个电压之间的差值,以从送端子确定送端子的逻辑状态。驱动器端子送发送大小相等方向相反的两个信号,端子收将具有减法器来比较两个信号之间的差,以确定逻辑位是0还是1,...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: YXC扬兴科技 差分晶振 晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-10-17 18:16:00
- 晶振定义是什么?晶振怎么分类
- 晶振又称石英晶体振荡器,晶振是一种利用应时晶体(石英晶体)的压电效应制成的谐振器件。晶振是指从应时晶体上按一定方位切割下来的薄片,是时钟电路中最重要的元件。晶振的工作原理是在一定状态下,机械能和电能可以通过内部振荡电路相互转换。当接通电源时,振动信号是由晶片的机械变形产生的,通过在晶片两端施加机械压力可以产生电能。这里的原理其实就是晶振的压电效应特性。另外,晶振在谐振工作时,能为相应的电路提供稳定准确的单频振荡。总结晶振是电路中随处可见的元件。只要有CPU处理器,晶振就一定会存在。即使没有外部晶振,芯片内部也会集成晶振。可以说晶振在单片机电路中起着至关重要的作用。没有晶振,芯片电路无法其正常...
- 所属专栏: 技术交流 标签: YXC扬兴科技 晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-10-11 16:56:00
- 晶振应用什么领域?包含什么产品呢
- 目前来说晶振的应用是比较广阔的,比如常见的领域的系统领域、云计算领域和普军领域等等。通用晶振称为民用晶振。它和工业晶振有什么区别?两个主要应用在哪些领域?下面分别介绍一下民用的晶振和工业的晶振。工业级晶振是指性能达到工业现场使用标准的晶振,主要表现在工作温度范围高达-40-85。具有比普通晶振更强的防震功能和更好的稳定性,从两个极端温度的频率差可以计算出最小温度频率漂移可达10PPM。与民用级晶振相比,工业级晶振的工作温度可以达到-40-85,而民用级晶振只能达到-20-70。工业级晶振称为宽温晶振、温度补偿晶振、耐高温晶振、压控温度补偿晶振等。民用晶振一般用于消费电子、小家电、数码周边产品...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振 晶体振荡器 YXC扬兴科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-09-18 16:59:00
- 晶振不起振的原因是什么?这些解决办法要知道!
- 其实对于晶振不起振的主要原因有很多,比如晶振损坏,晶振接头问题等等都是晶振不起振的原因的。下面针对于晶振不起振的原因给大家详细的分享一些细节吧!只要大家了解这些细节也能够解决。晶振不起振的原因一:设计原因设计原因一般很少出现,因为晶振公司在制作的晶振以后都是经过科学设计的。当然也可能会有设计的原因,比如晶振焊盘太小,设计不合理,导致贴片机的放置偏移或不到位,焊盘太小,锡膏会少,焊接不可靠解决方法就是增加焊盘,这种原因很好解决的。晶振不起振的原因二:电路原因晶振属于灵敏配件,若是晶振电路不合理,EMC干扰大,导致晶振收因晶振引脚产品感应电流大而烧毁,这也是很正常的,尤其是初次使用晶振的公司很容...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振 YXC扬兴科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-09-13 14:09:00
- YXC扬兴科技丨石英差分振荡器应用解析YSO230LR高可靠性差分输出提升显卡性能
- 显卡作为计算机图形处理的核心组件,在现代计算和游戏应用中发挥着关键作用。为了实现流畅的图像渲染和高性能计算,显卡需要高度稳定的时钟信号和精确的数据同步。在满足这一需求的过程中,石英振荡器成为不可或缺的关键组件。YXC扬兴科技的YSO230LR系列石英差分振荡器是专为显卡行业设计的创新产品。该系列石英差分振荡器采用先进的技术和精密的制造工艺,为显卡提供高可靠性的时钟信号,从而提升了显卡的性能和稳定性。YSO230LR石英差分振荡器具备100MHz的频率输出,全温范围内频率稳定度达到±50PPM(-40~85℃),可靠性得到有效保证。其采用LVPECL差分输出方式,具有低相位抖动噪声特性,可减少...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶体振荡器 差分定频晶振 YXC扬兴科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-09-05 17:38:00
- 农业无人机性能,YXC扬兴科技推出OT7JI-111-24M石英振荡器YSO110TR
- 农业无人机作为现代农业技术的重要组成部分,正逐渐发展成为农业生产的新引擎。在农业无人机行业中,稳定的飞行和精确的控制是关键,而石英振荡器在无人机的时序控制中发挥着重要作用。YXC扬兴科技推出的OT7JI-111-24M石英振荡器YSO110TR系列,为农业无人机提供稳定的频率输出,有效提升了无人机的性能和可靠性。YSO110TR系列石英振荡器采用24MHz的石英晶体振荡器,具备高精度和高稳定性。其1.8V-3.3V宽工作电压范围,以及全温范围内±30PPM的频率稳定度,使其能够适应各种农业无人机的需求,保证精确的时序控制。此外,2016超小尺寸封装设计极大地节约了宝贵的PCB空间,使得无人机...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶体振荡器 YXC扬兴科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-08-30 10:33:00
- YXC扬兴科技——石英振荡器YSO110TR助力导航软件信号接收技术模块
- 随着导航技术的迅猛发展,导航信号接收技术模块在通信行业中扮演着至关重要的角色。在这些模块中,石英振荡器的重要性不可忽视。YXC扬兴科技的OT2JI-111-25M石英振荡器YSO110TR系列,以其卓越的性能和可靠性,为导航信号接收技术模块提供了关键的时钟频率支持,助力提升其性能表现。YSO110TR系列石英振荡器的OT2JI-111-25M型号拥有25MHz的稳定频率,频率稳定度达到了±30PPM。这意味着在导航信号接收技术模块的工作过程中,石英振荡器能够提供高度精确和稳定的时钟频率,确保模块能够准确接收和处理导航信号,提供精准的导航功能。尺寸对于导航软件信号接收技术模块的设计至关重要,特...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 石英振荡器 扬兴科技 YXC 晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-08-03 11:11:00
返回